빠르게 Ouster SDK로 개발하세요
强大的工具用于构建先进的感知软件/고급 인식 소프트웨어를 생성하기 위한 강력한 도구
Ouster SDK 문서에서 자세한 내용을 읽어보세요Ouster and ROS 2
Ouster’s driver for ROS 2 simplifies the use of lidar sensors and captured lidar data. A short webinar and Q&A will offer insights from Ouster's engineering team on how to take full advantage of the driver.
빠른 링크
쉽게 라이다 포인트 클라우드 시각화.
Ouster 센서 SDK를 설치하고 원시 데이터를 한 줄의 코드로 포인트 클라우드로 변환하세요. 저희 SDK에는 미리 구축된 명령이 포함되어 있어 라이다 개발 프로세스를 가속화할 수 있습니다.

하드웨어를 통해 통합되고 소프트웨어를 통해 다양화됩니다.
Ouster의 디지털 라이다 기술을 기반으로 한 센서는 다른 라이다 센서보다 신뢰성이 높고 해상도가 더 높으며 비용 효율적입니다. 우리는 소프트웨어만을 통해 새로운 기능과 응용 프로그램을 업그레이드 할 수 있는 유연한 플랫폼을 제공합니다. 이는 다른 객체와 사건을 감지하고 사용자 정의 영역을 구성하며, 개수, 속도 및 체류 시간과 같은 정확한 측정 항목을 수집하는 기능을 포함합니다. 이제 단일 센서로 여러 전통적인 감지 기술의 감지 능력을 활용할 수 있습니다.

오픈 소스 크로스 플랫폼 SDK와의 간단한 통합입니다.
Ouster SDK는 Python 또는 C++을 사용하여 개발자가 원하는 플랫폼에서 프로토타입을 만들고 애플리케이션을 효율적으로 개발하고 유지할 수 있도록하는 기능을 제공합니다.
Linux x86_64/ARM
MacOS x86_64/M1
Windows x86_64